ix Industrial™ Press Release
2016年11月9日
以太网小型连接器的新标准:ix Industrial™
优化连接性能是我们唯一的使命
11月9日, 广濑电机(Hirose Electric Co., Ltd. 日本东京)和浩亭电子(HARTING Electronics GMBH.德国埃斯珀尔坎普)在德国慕尼黑电子展会场,发布了共同开发的以太网小型连接器ix Industrial™。针对现行的通信规格RJ45市场,提供新一代连接需求的技术标准。
为了呼应不断提高的全球性数字化的技术进步和需求,广濑电机和浩亭电子在数月之前达成协议,集各自所长,在11月9日(德国慕尼黑电子展)共同发布以太网小型连接器的新规格产品ix Industrial™。同时,为了广泛普及ix Industrial™这一新标准连接,双方凝聚各自的先进技术,将开口部进行了标准化—IEC/PAS 61076-3-124,确保广大用户今后在设计IoT相关产品时,通过使用国际通用技术,就能够节省整体成本,以及拥有稳定的采购渠道。ix Industrial™产品计划于2017年4月开始量产供货。
在德国慕尼黑电子展的共同记者招待会上,本公司石井和徳社长表示:“广濑电机和浩亭电子从现在开始,将能为全球客户提供汇集两公司高端技术的产品,以及全球性服务支持”。
浩亭电子集团董事会主席洪斐立(Philip Harting)先生也表示,“此次和广濑电机的密切合作,在10Gbit以太网小型互连技术的开发、标准化以及市场营销上取得的成功,是建立在两家公司双赢的基础上,今后也将会进一步扩大双方合作关系”。
今后,广濑电机和浩亭电子将在技术研发上进行紧密配合,努力构建新的技术规格及标准。
完全小型化,构造牢固可靠
ix Industrial™的任务很明确,即提高工业用数据通信的性能。和现有的连接器相比,更加小型,更加牢固,使所有的机器设备连接以太网成为可能。
特别是和现行标准的RJ45相比,插座体积缩小70%。能够自如对应由于机器小型化给连接器选型带来的各种限制,给机器更进一步的小型化带来贡献。
目前大量使用RJ45模组连接器的工业用摄像机和其他自动化设备,虽然市场对于设备小型化的要求日益增加,但现有的RJ45模组显然无法满足。
ix Industrial™牢固可靠,插座金属外壳的5处THR插脚设计,既提高基板固定强度,又能很好地保护SMT引脚实装部。因此,和以往的RJ45模组相比,不仅大幅提高了强度,而且能够提供放心、稳定的插拔操作。
ix Industrial™的Cat6A性能,不仅能够对应1 / 10 Gbit/s以太网连接,也充分考虑对应未来的技术发展,能够对应即将普及的PoE应用。通过单个接口即可同时进行数据通信和电源供给,大幅节省了实装空间。

ix Industrial™是IEC/PAS 61076-3-124标准产品。
关于广濑电机
广濑电机作为世界领先的高可靠性连接器专业制造商,拥有近80年的连接器开发、制造历史,产品广泛应用于工业、汽车、通信、医疗以及以智能手机为中心的民用等各个领域。广濑不仅在小型化连接器方面,而且在高速、高可靠性、大电流产品上,也拥有着业内领先的开发生产技术。同时,广濑还积极推进企业在全球化发展,在13个国家建立了24个销售点、8个工厂以及5个研发中心。目前,广濑全球员工超过4000人,2014-2015年度销售额超过1200亿日元。
联系我们
广濑电机株式会社