IEEE Milestone Italian
Hirose Electric ha ricevuto un certificato di gratitudine per il suo contributo alla ricerca e allo sviluppo della pietra miliare IEEE "Physical Contact Push-Pull Technology for Fiber Optic Connectors" da parte di NTT
Nel giungo 2021, Hirose Electric ha ricevuto un certificato di gratitudine e un dono commemorativo per il suo significativo contributo alla ricerca e allo sviluppo della tecnologia di connessione a contatto fisico e dei connettori per fibre ottiche da parte della Nippon Telegraph and Telephone Corporation (con sede a Tokyo, Giappone; di seguito denominata NTT), la cui proposta "Physical Contact Push-Pull Technology for Fiber Optic Connectors" (Tecnologia Spinta-Tiro con Contatto Fisico per Connettori di Fibre Ottiche) è stata riconosciuta da parte di IEEE*1 quale Pietra Miliare IEEE globalmente autorizzata nel marzo 2021.
●A proposito delle pietre miliari IEEE
Il programma IEEE Milestones (Pietre Miliari IEEE) è stato istituito dall' IEEE*1 nel 1983 in qualità di programma di premiazione volto a onorare innovazioni tecnologiche storiche e rivoluzionarie, in campi quali ingegneria, elettronica, tecnologia dell'informazione e comunicazioni tecniche, che hanno riscosso plauso internazionale per più di 25 anni dal loro sviluppo e che hanno contribuito allo sviluppo della società e dell'industria. In passato, sono stati riconosciuti anche traguardi storici quali l'operato di Benjamin Franklin e le equazioni di Maxwell nel XVIII secolo e le tecnologie elettroniche della NASA per i lanci di razzi nello spazio nel XIX secolo.
●A proposito di "Physical Contact Push-Pull Technology for Fiber Optic Connectors"
Nel 1986, NTT e Hirose Electric, in collaborazione con partner in campi correlati, hanno congiuntamente ricercato, sviluppato e commercializzato il connettore SC certificato con Pietra Miliare IEEE (titolo della Pietra Miliare: Physical Contact Push-Pull Technology for Fiber Optic Connectors, ovvero Tecnologia Spinta-Tiro con Contatto Fisico per Connettori di Fibre Ottiche). La tecnologia di connessione con contatto fisico mantiene le estremità delle fibre ottiche in contatto diretto per prevenire la riflessione di Fresnel indotta dal vuoto d'aria tra le fibre connesse. Utilizzando il meccanismo di accoppiamento spinta-tiro con tecnologia di connessione con contatto fisico, Hirose e NTT sono riuscite a ottenere una perdita di connessione stabile, nonché una densità di installazione quattro volte superiore a quella di un convenzionale connettore di accoppiamento con filettatura. Inoltre, il meccanismo di accoppiamento spinta-tiro permette l'uso di una custodia sagomata in plastica, con una conseguente riduzione significativa dei costi. La tecnologia di connessione con contatto fisico è stata standardizzata a livello internazionale (IEC 61755-3-1, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32) ed è una pratica comune in tutto il mondo. I connettori ottici SC sono ancora ampiamente utilizzati nelle reti in fibra ottica.

【Tecnologia di contatto convenzionale】
Si verifica un fenomeno di riflessione nel vuoto d'aria
tra le fibre ottiche connesse.

【Tecnologia di contatto fisico】
Standardizzando il design delle estremità e esercitando una certa tensione,
le fibre ottiche mantengono un contatto sicuro l'una con l'altra, impedendo la riflessione.

▲Connettore SC Hirose Electric: La serie HSC
●Commenti da parte di Kazunori Ishii, il Presidente di Hirose Electric Co., Ltd.
"È un grande piacere e onore aver collaborato con NTT alla creazione della tecnologia di contatto fisico, ora comunemente utilizzata nelle soluzioni di interconnessione ottica, e aver posto le basi per prestazioni migliorate e qualità stabile dei connettori ottici. Hirose Electric Group è entusiasta del ruolo ricoperto nella diffusione dei connettori SC, ora standard globale. Persevereremo nell'intento di sviluppare questi connettori, i quali contribuiscono al miglioramento della società su scala globale."

▲Dono commemorativo
(Replica della targa Pietra Miliare IEEE e Certificato di Gratitudine) 
●Profilo aziendale e informazioni correlate
■ Connettore SC Hirose Electric: La serie HSC
*1 IEEE:Institute of Electrical and Electronics Engineers, ovvero Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici. L'IEEE è la più grande organizzazione tecnica professionale al mondo dedicata al progresso tecnologico a beneficio dell'umanità, con più di 400.000 membri in oltre 160 Paesi. Le attività IEEE includono le attività delle Sezioni e Società IEEE regionali.